请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPIC8101 下午好!
我是西班牙马德里波利特 cnica de Madrid 大学的工程师学生。 我正在参加一个从头开始构建摩托车的项目、我们有兴趣使用 TPIC8101处理器。
我有几个与此相关的问题、希望您能回答。
我一直在阅读网页上提供的"说明"手册、但我不确定一些具体问题。 我想知道处理器可以"侦听"哪些频率。 我已经知道它可以在4MHz 到24MHz 的频率范围内监听、对吗?
我还想知道它是否可以处理 Bosch ks4-P 爆震传感器。
最后、如何对处理器进行编程、以"监听"特定频率?
谢谢、
Javier