This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:应用问题

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756747/tpic8101-application-question

器件型号:TPIC8101

下午好!

我是西班牙马德里波利特 cnica de Madrid 大学的工程师学生。 我正在参加一个从头开始构建摩托车的项目、我们有兴趣使用 TPIC8101处理器。  

我有几个与此相关的问题、希望您能回答。

我一直在阅读网页上提供的"说明"手册、但我不确定一些具体问题。 我想知道处理器可以"侦听"哪些频率。 我已经知道它可以在4MHz 到24MHz 的频率范围内监听、对吗?

我还想知道它是否可以处理 Bosch ks4-P 爆震传感器。

最后、如何对处理器进行编程、以"监听"特定频率?  

谢谢、

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPIC8101内部的带通滤波器应设置为接近爆震传感器的谐振频率。 范围大约为1kHz 至20kHz。

    以下应用手册介绍了一个示例、并展示了如何为给定爆震传感器选择设置: www.ti.com/.../slyt580.pdf

    我不熟悉该特定的爆震传感器、但 TPIC8101应与大多数爆震传感器配合使用。 您可以通过确保谐振频率在 TPIC8101的规格范围内进行仔细检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应!