Other Parts Discussed in Thread: HVDA553-Q1, TCAN1042H-Q1, TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HVDA553-Q1 主题中讨论的其他器件: TCAN1042H-Q1、 TCAN1042-Q1
您好 TI 团队、
HVDA553-Q1在汽车中使用大约1年、那么终端客户发现引脚6 (CANL)、PIN7 (CANH)短接至 PIN2 GND。 电阻器约为47k 和23R。
下面是 sch。
问题:
1、总线端子(CANH、CANL)的电压范围为-27V 至40V、如果这些引脚具有检查汽车是否已超过该电压的测试标准?
2、如果有问题、请帮助我们检查 SCH 以下情况?