This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:断电序列

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756132/sn65dsi86-power-off-sequence

器件型号:SN65DSI86

尊敬的专家

我的客户遇到了一些显示问题、因为在 NB 睡眠模式下、他们关闭1.8V 电源(VCCIO、PLL)并关闭 EN 引脚、但他们没有关闭1.2V (VCC 和 VCCA)!

在睡眠模式之后、打开屏幕、再次打开1.8V 和 EN 并进行初始设置。 在这种情况    下、面板显示屏有时会最后显示几个像素(5~10像素)、并具有1秒的白色闪烁。

我的问题是、当1.2V 未关闭 但1.8V 和 EN 关闭然后再次打开时、SN65DSI86能否正常工作?

因为在数据表中只描述了上电序列,所以客户只需询问。请帮助!

谢谢!

BR

Bruce

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce

    有关断电序列、请参阅第8.4.3节、1.8V 关闭后需要关闭1.2V。

    他们是否可以为应用程序使用暂停模式?

    谢谢
    David