请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSU6721 工具/软件:Linux
作为标题:
SIC6721的 USB-OTG 是否支持以太网?
使用此模块、我们可以在切换到 OTG 功能后识别鼠标、SD 卡、U 盘和其他设备。 但当我们将 USB 改为以太网时、就发生了这种情况。
e USB1-port1:被集线器禁用(EMI?)、重新启用...
现在、我们一直在这里确定我们是否可以使用芯片切换到 OTG 状态、然后切换到以太网。