This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:有关客户应用手册的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735226/dp83640-question-about-application-notes-from-customer

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: DP83630

大家好、

我的客户正在寻找 PHY 支持 IEEE1588、我们深入了解了 DP83640。 我有一个问题需要咨询专家、以了解应用手册 AN-1728:

问题是我在图片中突出显示的红圈是什么意思? 图片中显示的两个 DP83640是否为 CLK_OUT?

如果客户在彼此远离(可能长达数公里)的两种不同设备中使用 DP83640、那么如何同步时钟或同步时钟?

另一个问题是、为了同步两台设备、使其小于10ns、是否有供客户参考的指南?

感谢您的支持?

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    红色圆圈的信号是一个 pps 或"每秒脉冲数"。 这可以路由到 DP83630的许多 GPIO 引脚或 CLKOUT 引脚。

    如果两个节点之间的距离为几公里、则两个设备之间似乎会有多个节点。 确定系统架构远远超出了我们在 PHY 级别可以做的事情。

    本应用手册 www.ti.com/.../snla100中介绍了如何实现小于10ns 的同步

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的支持。 下面是有关此应用的更多详细信息:

    受监控的电缆在城市的地下布线、电缆部分放电设备将单独沿电缆放置、通常彼此之间数百米(下面给出了设备 A 和设备 B 的示例)。

    现在最重要 的客户服务是如何在设备 A 和设备 B 之间实现时间同步或同步采样

    距离几公里的设备 A 和 B 的时间同步要求: 设备 A 和 B 需要同步采样、采样时间差应<=10ns。

     

    我认为 TI DP83640/30应该是实现此同步采样的选择、但不知道如何逐步实现这一要求、您能给我一些建议吗?

     

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    这是一个非常大的主题、应该做出很多重要的决策。 很难为您提供分步解决方案。

    最好的做法是找到有关 IEEE 1588的一些材料、以及图表中所示的 CPU 支持的内容。

    您可以选择预编译的 IEEE 1588软件堆栈、也可以自行构建。 如果您选择自行构建、请参阅设计指南 :www.ti.com/.../snlu049

    如果您运行的是 Linux、我建议查看 Linux PTP 项目。 linuxptp.sourceforge.net

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob 和团队:

    感谢您的支持。 因为我的客户将在10月底之前启动项目、所以他们正在研究 DP83640是否能够满足他们的要求以及如何实现。 您是否可以帮助查看以下问题:

    1.客户希望所有设备的时间同步、精度小于10ns 或稍高一点、1组设备总数约为20套、不确定是否可以使用菊花链连接、如下所示;

    2.如果客户可以使用简单链路连接、那么当用于链路连接的 PHY (PHY 从站)收到 IEEE1588网络消息时、是否需要发送到 PHY 以便在同一设备上进行链路断开? 还是 只需要发送到 FPGA、FPGA 就可以使用 PHY 的25MHz 来发送系统时钟进行链路连接、而链路胜出的 PHY 则会自动提取      网络时钟、然后将 IEEE1588网络消息发送到具有相同时钟相位的另一设备的链路 PHY?

    3.如果客户不能使用菊花链连接、  我们理解的是、我们的中显示的第6页中的这些问题吗?

    e2e.ti.com/.../snla100a.pdf

    下面是显示此情况的简化方框图:

    如果这不能满足客户要求、是否有任何解决方案可帮助满足客户要求? 谢谢。

    我们需要您的大力支持来研究这一重要业务、谢谢。

    最棒的餐厅

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    任何专家都可以帮助我解决 客户提出的上述重要问题? 客户可以使用 MII 或 RMII 接口。

    谢谢。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    1.可以、他们可以使用如下所示的菊花链。 DP836x0的从端口可以为其他 PHY 提供 SyncE 参考时钟、从而提高精度。
    1.a 时钟不能并行扇出到3个器件、如图所示。 如果 FPGA、ADC 和下游 PHY 需要、客户应使用低抖动缓冲器来分配时钟。

    具体取决于所使用的时钟类型。 PTP 消息必须由 FPGA 以某种方式处理。 FPGA 必须提取网络时钟。 如果这是 IEEE 1588中定义的边界时钟、则下行 PHY 将充当主时钟并相应地发送 PTP 消息。 如果这是普通时钟、PTP 消息将直接转发。 FPGA 的行为应由客户选择实现的时钟类型来确定。

    RMII。 由于25MHz 时钟域将保持一致、因此使用 MII 可能更容易。

    此致、