This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:TUSB322能否区分适配器输入或 USB 输入?

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740481/tusb322i-can-tusb322-differentiate-adapter-input-or-usb-input

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件:TUSB322

团队、

客户将使用 TUSB322实现以下功能。  

1.支持适配器输入5V/3A

2.用作 USB2.0 Type-C 设备、连接到笔记本电脑或智能手机

3.区分以上的1和2特征  

我不确定 TUSB322是否具有可指示适配器输入或 USB 输入的寄存器?  以便主机可以读取寄存器以区分它们。

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人很快就会回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB322有一个连接状态寄存器、此寄存器可被用于确定当前广播、附件类型(调试/音频)和连接状态。