This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:GRST 下拉

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753593/tusb4020bi-grst-pull-down

器件型号:TUSB4020BI

你(们)好

根据数据表、GRST 引脚具有内部上拉电阻器。 但是、它在启动时应该是低电平。

因此、我们的客户将添加一个下拉电阻器。 有可能吗? 还是不需要它?

如果可能、我们可以添加多少电阻器作为下拉电阻器?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户应添加一个外部电容器(而不是电阻器)来创建适当的复位时序。 通常情况下、1-2 μ F 电容器会在 GRSTz 上升时提供可接受的延迟。

    此致、
    JMMN