请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 您好!
我有一个需要确保 VBUS 不会协商为高于5V 的电压的应用。
就 VBUS 而言,我仔细查看了规格,我读的所有内容都表明,仅当从默认5V 向上协商电压时,才支持高于5V 的电压,例如使用 USBPD 2.0。
根据数据表,HD3SS3220不支持任何高于5V 的电压。 (它表示15W 和3A、这意味着最大5V)。
这说明 HD3SS3220无法提供/接受超过15W 的功率。
当将 HD3SS3220器件用作 UFP (或 DRP 模式下的 UFP)并连接到支持 USBPD 2.0 20V/100W 的 DFP 时、我是否更正了 HD3SS3220将协商最大3A/5V/15W? 假设使用的是 USB 兼容设备和电缆、在正常运行期间、我们不会在 VBUS 上看到除5V 标称电压以外的任何东西。
请确认。
Don