This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:3220DFP-DGLEVM 的 C5电容器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: 3220DFP-DGLEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752680/hd3ss3220-c5-capacitor-of-3220dfp-dglevm

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:3220DFP-DGLEVM

大家好、

我想询问以下3220DFP-DGLEVM。
http://www.ti.com/lit/ug/sllu237a/sllu237a.pdf

C5电容器未安装、设计说明1参考以下内容。
>1. 仅在存在主动放电电路时安装



什么是"有源放电电路"?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔-圣

    USB Type-C 规范要求拉电流在断开灌电流后的650ms 内使 VBUS 放电。 VBUS 放电通常是集成的
    USB Type-C 器件中、但也可以与泄放电阻器集成。 因此、如果存在有源放电电路、则将10uF 作为占位符放置。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的友好支持。
    关于3220DFP-DGLEVM、有1M 电阻器(R25)、因此我了解在这种情况下不需要 C5。

    最佳耳麦、
    雅丽塔