This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:仅在上游超高速度

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752615/tusb8041-super-speed-only-upstream

器件型号:TUSB8041

TUSB8041是否可与仅超高速上行链路搭配使用? 我想用 Aitve 光缆使用它、但到目前为止还不幸运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在功能上是的、TUSB8041只能支持 SS 操作、但 USB 主机控制器上的集线器驱动程序可能希望 USB 2.0集线器与 USB 3.x 集线器一起连接。 此外、如果集线器的上行端口仅作为 SS 连接、则不支持低速运行。

    此致、
    JMMN