This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:TUSB820 -电压规格

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741096/tusb8020b-q1-tusb820---voltage-spec

器件型号:TUSB8020B-Q1

我们的读取器接口连接 到 USB8020BIPHPR 集线器。  我们通过 P 沟道 FET 将 VBUS 切换到集线器的 USB_VBUS 输入,并希望添加一些串联电阻以实现 ESD 保护。  数据表仅规格为1%电阻分压器–最小输入电压为零  您能否提供有关电压规格(1%电阻分压器除外)的任何其他见解?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    USB_VBUS 输入上的电阻分压器网络允许其处理高达10V 的 VBUS 电压。 USB_VBUS 输入单元的最大输入额定值为1.155V。 USB_VBUS 端子将在分压器之后感测0.396V 至0.991V 范围内的 VBUS 高电平。

    此致、
    JMMN