This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:支持 eDP 转 MIPI 或 Vby1转 MIPI 的插座?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741303/sn65dsi83-socket-which-support-edp-to-mipi-or-vby1-to-mipi

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:SN65DSI85SN65DSI86

团队

您能否推荐支持 eDP 转 MIPI 或 Vby1转 MIPI 的插座?

我的客户 希望 使用将定标器(eDP、Vby1)传输到 Panel (MIPI)的插座。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    遗憾的是、我们没有解决此问题的解决方案。 我们只有 MIPI 转 eDP (sn65dsi86)和 MIPI 转 LVDS (sn65dsi85)。

    另请注意、Vby1由 thine 开发并使用专有编码方案、因此我们的任何器件都不兼容该方案。

    此致、
    I.K.