This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:数据表中的 AM26C31图9

Guru**** 2924390 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740397/am26c31-am26c31-figure-9-in-the-datasheet

器件型号:AM26C31

大家好、团队、

我想确认图9所示的内容。 AM26C31数据表中的差分120 Ω 端接输出波形(Cat 5E 电缆)。  我无法理解 Y (黑色) A/B (红色)、因为 AM26C31是差动转换器和驱动器的一端。


A/B 是否意味着差分信号? 但是、当我考虑 属性延迟时、我没有意识到。

你会给我建议吗?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塔马崎- San、您好!

    是的、该图上的红色信号是 A 和 B 信号线之间的差分电压。 对于周期信号、很难分辨传播延迟。 在这种情况下、尽管差分输出看起来在输入之前、但从输入信号到输出信号实际上存在很长的传播延迟。 这是因为输出信号是在电缆末端测量的。 (对于每米、这些电缆传播延迟的典型估计值为~5ns。)

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San、

    感谢你的答复。 我明白了。

    此致、
    Akihisa Tamazaki