主题中讨论的其他器件:TUSB320、
我正在设计一个需要通过 USB C 端口提供完整3A @ 5V 电压的器件。 该器件需要检查主机的电流能力、以确保在消耗功率之前提供3A 电流。 我购买了 TUSB320EVM 来评估笔记本电脑上的端口可以提供的电流电平、希望能够将 TUSB320集成到我的产品中。 我已将 EVM 设置为 UFP 模式和 GPIO 模式(开关设置为1=ON、2=ON、3=ON、4=OFF、5=OFF、6=OFF、7=OFF、8=ON、R10已被移除以设置 GPIO 模式)。 在我拥有的 Dell XPS 19 9370笔记本电脑上、所有三个 USB C 端口似乎仅通告900mA (D1亮起、D2熄灭)。 但是、其中两个端口可提供3A 电流、并且可通过其旁边的闪电符号和手册中的说明进行 Thunderbolt。 我已经尝试使用直流负载从这些端口获取电源、并且在端口检测到过载并关闭电源之前、消耗的电流不能超过~1.5A。
我知道 Thunderbolt 是 USB C 的交替模式、大概在 Thunderbolt 模式下、我可以获得完整的3A 电流。 但是、仅通告900mA (使用 CC1/CC2线路上的电阻器、从而使用 TUSB320EVM 的输出)。 是否在任何地方指定了如果器件在 Thunderbolt 模式下支持3A、则应显示它可以使用 CC 引脚上的电阻器? 对于我想检测可能支持 Thunderbolt 模式的端口的最大电流能力的应用、您会推荐哪种解决方案? 我正在设计的器件没有微控制器、因此我希望端口控制器芯片组能够处理所有工作。
谢谢、