This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:I2C 上拉域

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740018/tps65988-i2c-pull-up-domain

器件型号:TPS65988

您好!

考虑到 I2C1连接到 EC、I2C2连接到 TBT、我们能否分别将 I2C 信号(包括 IRQ)上拉至 EC 和 TBT 的3.3V?  如果 I2C 未上拉至 VIN_3V3或 LDO_3V3、是否存在任何问题?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    建议将 I2C 线路上拉至 PD 控制器的 LDO_3V3。 这将确保在电池电量耗尽时发送的任何 I2C 流量不会丢失。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们现在的情况是、该特定系统不支持 PD 灌电流路径或死区模式。  在 I2C 上拉至 LDO_3V3的情况下、当此系统未通电时、如果 PD 源连接到 Type-C 端口、则客户担心会通过 I2C 信号从 LDO_3V3泄漏电流到 EC (I2C 主机)。

    因此、考虑到不支持无电电池模式的情况、我们是否可以在 VIN_3V3或 I2C 主机器件的3.3V 上添加 I2C 上拉电阻(例如 EC、TBT)?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    对于此应用、应该可以。 主要要求是确保在任何 I2C 通信开始之前上拉 I2C 线路。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric