This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:极性反转

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740144/hd3ss3220-polarity-inversion

器件型号:HD3SS3220

大家好、团队、

我使用的是 HD3SS3220DFP、在图10、11的数据表中、它突出显示了如何反转差分电压 TX1和 RX1、我认为这有助于布线。 但是、我没有找到有关如何处理器件内部极性的任何信息(寄存器或引脚)。 TX0和 RX0也是如此吗?

我是否缺少有关协议 USB3.0工作方式的信息? 这是器件本身的功能吗?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian

    这是 USB3规范的一部分。 可以交换 SSTX 和 SSRX 对、在超高速握手期间、会发送训练序列 TSEQ、并使用 D10.2符号来检测是否完成了通道极性反转(请参阅 USB 3.0规范的第6.4.2节)。

    谢谢
    David