请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8044 您好!
我收到了客户的以下问题。
当 TUSB8044连接到 USB3.0主机和 USB 3.1器件时、通信是否成功?
我认为它可以成功、因为这些器件通过枚举相互识别。
我的理解是否正确?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.