This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:布局指南问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739118/tusb211-layout-guide-issue

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB212

您好、先生、

我在布局指南中有一个问题、该规范提到 无需断开 USB 信号布线、这是真的吗? 如下所示:

所以 PIN1&PIN8和 PIN2&PIN7必须是短的吗? 但是、在该旁路 IC 仍然具有功能之后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy

    正确、为了使 TUSB211正常工作、引脚1需要短接到引脚8、引脚2需要短接到引脚7。 请参阅此实施应用手册: www.ti.com/.../slla392.pdf。

    为了获得更好的性能、我还推荐使用 TUSB212而不是 TUSB211。

    谢谢
    David