Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
我对 TMDS181有一个简短的问题。
我们注意到、如果1.2V 电源轨断开、I2C 总线会保持开启状态(SCL 和 SDA 均驱动为低电平)。
我们的 I2C 总线上有5个器件。 我刚刚从总线上移除了 TMDS181、然后我可以对我们的双电压稳压器进行编程、以禁用1.2V 电压轨(3.3V 仍然存在)、并将其恢复。
但是、当 TMDS181连接到 I2C 总线、并对稳压器进行编程以禁用1.2V 电源轨时、SCL 和 SDA 都会在大约6ms 后下降、永远不会返回。 似乎是最坏的情况、它们应该是高阻抗、而不是驱动到低电平!
您的芯片有什么作用导致了这种情况、我们可以对此采取什么行动?
遗憾的是、我们的产品可以通过两种不同的方式供电、其中一种方式使1.2V 电源轨至少在短时间内处于断电状态。 我们正在努力确保我们的产品至少能够从容应对这种情况。 如果我们甚至无法与 I2C 总线上的任何芯片进行通信,我们就不能让它们掉电或进入低功耗状态。