This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-EP:无法通过 MDIO/MDC 进行通信

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180395/dp83848-ep-unable-to-communicate-thru-mdio-mdc

器件型号:DP83848-EP

您好!

我在 RMII 模式下将 PIC32处理器用于 DP83848-EP。  我无法通过 MDIO 进行通信。 示波器显示 PIC32发出读取命令、但 PHY 没有响应。 默认 PHY 地址 为0x1。 所有电源引脚看起来都正常、但我无法将 PHY 地址0测量为高电平。 读数为0.012V。 即使用蓝色连接上拉电阻器以强制地址处于高位、它也会测量低电平。 此外、MII 模式测量低电平、尽管它有一个上拉电阻器。 我对 PHY 芯片和周围的所有无源组件进行了回流焊。 它仍然不工作。 可以帮我解决此问题吗?  

PFBOUT、PBFIN1、PFBIN2 = 1.74V

所有 VDD = 3.3V

X1 = 50MHz (CMOS)

25MHz_OUT = 50MHz。  

RESET_N = 3.3V

PWR_DOWN_INT = 3.3V

RBIAS = 1.17V

速度 LED 指示灯亮起。 其他 LED 指示灯熄灭。  

问题

PHYAD0 (引脚42)= 0.012V (默认情况下为悬空引脚、但仍测量为低电平。 I blue 将该引脚连接到2K 上拉电阻、仍然测量为低电平)

MII_MODE (引脚39)= 0.012V (尽管它具有上拉电阻、但它测量的是低电平。)

以下是引脚的连接方式。  

谢谢、

kyu