This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:引脚1标识

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735526/tca9406-pin-1-identification

器件型号:TCA9406

您好!

我看到 TCA9406DCUR 有两个不同的标记、但相信这两个标记都是正确的。 但是、您能否说明两行 F9 NZ 标记的引脚1? 这有一条阴影线、但我仍然不清楚哪个是引脚1。

清除引脚1标记:

关于哪个象限将是沿阴影线的引脚1的问题:

感谢您的帮助、

-Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    大条纹表示标记为"F9NZ"的 IC 上的引脚1侧。 因此、当 IC 朝向时、引脚1将位于左下角、如您的照片所示。

    此致、
    最大