请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3USBA225 主题中讨论的其他器件: TS5USBA224、 TS3USBCA4
我的任务是查找可与 USB 音频配合使用的器件。 我对模拟开关有一些要求、希望您可以推荐器件:
1、3:1开关、接受 USB 2.0 D+和 D-、音频 L 和 R 以及 UART 输入。
2.允许单声道和立体声麦克风连接到主机。
我还有关于模拟开关的几个问题、您可以帮助回答这些问题:
1.如何完成附件检测? 它是通过开关内部的另一个 IC 完成的、还是检测是否落在主机处理器上?
2.如果附件只能与3.5mm 音频插孔配合使用,那么将音频线路接入交换机的适配器是否足以像直接通过3.5mm 音频插孔连接一样工作?
请推荐组件。 我看到 TS3USBA225将用作模拟开关、但遗憾的是没有麦克风输入。