This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:最大电流条件

Guru**** 1109750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181332/tic10024-q1-max-current-conditions

器件型号:TIC10024-Q1

大家好、e2e 团队、  

对于 TIC10024-Q1 MSDI,我需要对最大 电源电流为7mA 的条件进行一些澄清,正如您在下图中提到所有开关均已打开时看到的,这意味着我们要连接到器件的内部开关或外部开关?

这7mA 电流是否考虑了提供给输入端的湿性电流?

谢谢、
Anubha

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anubha、

    您的两个问题是相关的。 它假定所有外部开关连接都是断开的。 即使在连续模式下、您圈出的 SW 仍会按顺序关闭、以轮询开关连接。 "连续"的描述仅指施加的拉电流或灌电流。 因此、它假定不存在通过外部闭合或部分闭合开关的电流源/灌电流。

    最棒的

    Danny