This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS361B:电路设计中的+5V 连接

Guru**** 2932960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS361B, TPD12S521, TMDS361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613966/tmds361b-5v-connection-in-circuit-design

器件型号:TMDS361B
主题中讨论的其他器件: TPD12S521TMDS361

海。

我使用  TMDS361B 设计 PCB 以制作3:1 HDMI 开关、现在我有疑问。  是否需要将 所有3个输入 HDMI 端口和1个输出 HDMI 端口的+5V 短路并使用板载+5V 电源。  IAM 在 PCB 设计中遇到了这一问题。 3个输入端口、1个输出端口和板载电源之间的+5V 连接将如何。  请帮帮我。

高级感谢、

Sivaprasad SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaprasad、

    我将通过电子邮件向您发送 TMDS361EVM 原理图、您可以将其用作来自连接器的5V 连接的参考。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 还有一个疑问。 在该原理图中、我看到了 TPD12s521  是否需要 进行3:1 HDMI 开关。 我使用 TMDS361直接连接所有端口。 还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivaprasad、

    这些器件被标记为"不包括"、TMDS361具有良好的 ESD 性能、如果您需要更多、则可以添加额外的 ESD 保护。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Moises Garcia

    感谢大家的支持。 我了解了如何将5V 与 HDMI 端口连接(通过二极管连接到5V 电源?)。 我注意到的另一件事是、需要上拉 TSCL 和 TSDA 线路以实现正常的 HDMI 开关(选择器)。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaprasad、

    是的、5V 的二极管是为了避免电流回流。

    HDMI 使用 I2C 进行 DDC、I2C 具有开漏输出、需要上拉电阻器来提供 VH。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Moises Garcia

    好了、我们将根据您的指导设计 PCB。 非常感谢您的善意和支持...

    谢谢、此致、

    再见、

    Sivaprasad SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivaprasad、
    您可以使用我发送给您的原理图、它是 EVM 的设计。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我保持这种设计的可圣经性。 自从我们第一次使用 TMDS361B 以来、我们就有了一些困惑。  

    5V_party 是什么意思、它来自哪里... (它来自输入 HDMI 端口,并通过0欧姆电阻连接到输出端口,以及通过另一个二极管连接到5V VCC)

    2.我们只需要从三个器件中选择一个所需的 HDMI 输入、那么是否需要 HPD 电路(如果不需要、应该如何连接? 我能否将 HPD 引脚直接从 HDMI 端口连接到 TMDS361B )

    原理图显示 SCL 和 SDA 引脚  通过 0欧姆电阻连接到 TMDS361B。 它的相关性如何、是否有必要?

    请帮帮我。 请澄清我的疑问。

    谢谢、此致、

    Sivaprasad SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivaprasad、

    我希望这能澄清,如果你有进一步的问题,请告诉我。

    1.在 HDMI 源设备中,连接器上提供5V 电压,接收器接收5V 电压。 TMDS361具有3个灌电流端口和1个拉电流端口、每个灌电流端口将从其相应的拉电流接收5V 电压、该5V 电压将使用0欧姆电阻发送到拉电流端口、 每个灌电流端口在5V_party 和连接器之间都有一个二极管、以避免从一个灌电流连接器提供5V 电压、从而为另一个灌电流连接器提供5V 电压(无电流回流)。
    您可以看到、电源连接器的5V 电压也由 EVM 电源提供、并使用二极管来避免电流从接收连接器回流。

    2.热插拔检测(HPD)向视频发送器 A 显示屏插入信号、在 HPD_SNK 上放置一个100k A 下拉电阻器、以将此信号保持在默认低电平。

    您可以在 TPD12S521数据表中看到、SCL/SDA、HPD 和 CEC 具有开关、因此输入/输出信号未路由在一起。 当不包含 TPD12S521时、添加了0 Ω 电阻器以闭合路径。 简而言之、如果您不使用 TPD12S521、只需将其从连接器路由到 TMDS361即可。

    接收器件监测来自发送器件的5V 电压、以检查是否已连接源器件、然后接收器件提供 HPD、发送器件监测 HPD 以开始视频传输、如果 HPD 为高电平、则发送器件将通过 SCL/SDA 读取显示功能、 然后、源设备将开始视频传输。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moises Garcia 先生:

    感谢您的详细说明。 关于 HPD、还有一件事。 让我解释一下我们的要求、即我们有三个 HDMI 摄像头连接到 TMDS361的相应 HDMI 连接器、并将一个 HDMI 监视器连接 到输出 HDMI 连接器。 同时、所有三个输入 HDMI 连接器都具有来自相应摄像头的信号。 然后、我们必须使用 TMDS361的 s1 s2 GPIO 引脚从三个引脚中任意选择一个、以查看所选摄像机的视频。  因此、我的疑问是、我们手动选择源器件(摄像头)、然后是否需要考虑 HPD、我们是否应该消除原理图中三个端口的 HPD 电路。 如果是、我们可以将 HPD 从连接器直接路由到 TMDS、在本例中、HPD 接收器的情况如何。

    希望您能再次为我提供支持。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaprasad、

    我认为此 HPD 问题与手动选择无关。 HPD 也将手动选择。

    摄像头需要 HPD 才能开始传输、您可以将 HPD 从显示连接器连接到三个摄像头连接器、这将使三个摄像头始终开始传输。

    在这种情况下、只有一个摄像头读取显示属性并可以发送正确的视频格式、另两个摄像头将发送默认视频(因为没有 DDC、它们无法读取显示属性)、 当您切换摄像机时,视频传输将与默认视频保持相同。 它的功耗也会更高。

    如果您确定显示器是固定的、并且摄像头的默认视频格式是您想要的格式、则可以执行此操作。

    通过 TMDS361B 连接 HPD 并不是那么困难、它将与所选的 HDMI 端口一起选择。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moises Garcia 先生:

    谢谢。。。简单而详细的解释。 对 TMDS361B 和 HDMI 有很好的了解。 您确实是楼宇工程师。 感谢您和 TI。 期待您将来再次提供指导和支持。

    谢谢

    Sivaprasad SM