对于 USB (3.0/3.1/3.2) Type C 连接器、您建议在 VBUS 上提供哪种保护?
在以前的 USB 2.0设计中,我们使用了 Littlefuse PGB1010603 脉冲防护ESD 抑制器
我们同时使用 TI TPD6S300和 TI TPD2S300来保护其他 USB Type C 信号!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 USB (3.0/3.1/3.2) Type C 连接器、您建议在 VBUS 上提供哪种保护?
在以前的 USB 2.0设计中,我们使用了 Littlefuse PGB1010603 脉冲防护ESD 抑制器
我们同时使用 TI TPD6S300和 TI TPD2S300来保护其他 USB Type C 信号!
您好、Shmuel、
我相信您提出的问题已在上一个主题中得到解答、您可以在以下网址找到该主题: https://e2e.ti.com/support/interface/circuit-protection/f/389/t/650941。
我建议 在每个 USB3.1通道上放置高速 ESD 二极管(TPD1E5B04DPYR)。 请随时查看我们的 PD 控制器 EVM 原理图之一、例如 TPS65981-EVM。 用户指南的第23页显示了这些 ESD 二极管在 Type-C 连接器上的连接(如下所示):
还建议 在每个 VBUS 通道上放置一个肖特基二极管和一个0.1uF 电容。
最后、我不相信您同时需要 TPD6s300和 TPD2s300。 每个 Type-C 端口只需要其中一个保护器件。
TPD2s300:CCX 保护
TPD6s300:CCX、SBUX 和一个 USB2.0通道保护
TPD8s300:CCX、SBUX 和两个 USB2.0通道保护
如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"
尊敬的 Aramis:
非常感谢您的回复、它帮助我更好地了解了电路保护要求。 我现在正在查看 TPS65981-EVM 的原理图、并看到该电路板上有我计划的更多保护!
首先、我们 不 会使用\设计 USB PD。 为了获得足够的功率、我们计划使用2个 Type C 连接器、一个用于通信和电源、另一个仅用于额外电源。 这说明了我们使用 TPD6s300 和 TPD2s300的原因。
1.我看到 Tx\Rx 线路上有肖特基二极管 D4-D10和 D12! 对于我的非 PD 设计、这是必需的\推荐的吗?
2.在 HD3SS3220数据表中,他们提到了使用"TI TPD4EUSB30 可与 TI TPD2EUSB30结合 使用,为 USB2和 USB3差分信号提供直通式 ESD 保护"。 (这可能回答了我的上述问题?) 当我查看这些数据表时、它们用于 USB 3.0、这是预期的。 使用类似的器件但保护 USB 3.1是否更好,因为我们将来可能会这样做? 因此,如果设备与3.0和3.1兼容,我们只需要库存1个设备?! 您推荐什么? 假设 TPD4E02B04-Q1是更好的选择吗?
我们将使用 FTDI FT601芯片来连接 USB 3.0总线。 在我们之前的 USB 2.0设计中、FTDI 还建议使用 PulseGuard ESD 抑制器- USB 2.0 DP/DM 信号上的 PGB1010603以及 10pF 接地电容。 当我问他们使用 FT601进行此设计时、他们说由于使用了不同的 PHY、因此有必要这样做。 当我查看 FT601 ESD 和闩锁规格的数据表时:-
人体模式(HBM) - JEDEC EIA/JESD22- A114-B、2类 - ±2kV
机器模式 (mm)- JEDEC EIA/JESD22- A115-A、B 类 - ±200V
组件充电模式(CDM)- JEDEC EIA/JESD22-C101-D、III 类 - ±500V
闭锁 JESD78、触发器 II 类 - ±200mA
您认为这足够吗? 在 TPD4E02B04-Q1数据表中,他们建议在 USB 2.0线路上使用 TPD4E05U06-Q1? 你怎么看?