Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
您好专家、
客户并联使用了两个 PCA9306、一个具有5V 上拉电阻、另一个具有3.3V 上拉电阻。 是否需要注意任何考虑因素?
到目前为止、这种并行原理图无法确定、但如果客户禁用3.3V、则该路径的5V 可以正常工作。 (相反、如果禁用3.3V 该路径、则该路径可以使用3.3V 上拉电阻。)

SCL_3V3和 SCL_5V0的高电平在3.3V 和5V 时不会出现问题。
但是客户遇到这样一个问题:SDA_3V3和 SDA_5V0的高电平始终保持在2.5V、看起来与 Vref2=Vref1+Vth=1.9+0.6=2.5相同。
以下图片是 SDA_3V3和 SCL_3V3的图片:

此致、
Allan