This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:我们是否有可支持 MIPI C-PHY 的转接驱动器(超过4.5Gbps)?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182877/sn65dphy440ss-do-we-have-redrive-to-support-the-mipi-c-phy-more-than-4-5gbps

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件:DS90UB9724-Q1

大家好、

    我们是否有可支持 MIPI C-PHY 的转接驱动(超过4.5Gbps)?  

    此外、我选择 C-PHY 作为在 E2E 上搜索的关键字。 我发现搜索结果都与 DS90UB9724-Q1相关、但看起来像是 FPD-link。

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们只有 D-PHY。

    此致

    Brian