This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25741:用于 USB 附件盒产品的 USB Type-C 电源管理控制器

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS25741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693917/tps25741-usb-type-c-power-management-controller-for-usb-accessory-box-product

器件型号:TPS25741
主题中讨论的其他器件:TPS25810

大家好、

请在随附的文件中查看我的请求。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../USB-Type_2D00_C-power-management-controller-for-USB-Accessory-Box-product.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    在我为您提供最终建议之前、我对您的设计有几个问题。
    1. 5V 电压是否是您要用于设计的唯一电压?
    2.您将使用此设计处理数据还是任何交替模式?
    3.您的产品是否是您发送的文档字中的附件盒?
    HMD 代表什么?它是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     

    请在下面找到您的问题的答案:

     

    1. 5V 电压是否是您要用于设计的唯一电压?

                  (Shlomi)该板的内部电路也需要3.3V 电压。

    2.您将使用此设计处理数据还是任何交替模式?

                  (Shlomi) HMD 和 USB 附件盒之间的数据接口为 USB 2、全速和/或高速(将使用 Type-C 连接器)。 不会使用交替模式。

    3.您的产品是否是您发送的文档字中的附件盒?

                  (Shlomi)是的、我将设计 USB 附件盒。

    HMD 代表什么?它是什么?

                  (Shlomi) HMD 表示头戴式显示器。 该产品主要用于虚拟现实、作为用户的计算和显示设备。 我使用带有 USB Type-C 插座的现成产品、该插座将通过电缆和 Type-C 插头连接到我的附件盒。

     

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    在这种情况下、我建议使用 TPS25810。 TPS25741是一款 PD 控制器、由于您不使用任何交替模式或不超过5V、因此无需使用它。 TPS25810是一款 Type-C 控制器、能够控制用于 USB2.0和 USB3.0数据线路的外部多路复用器。 这里是一个参考设计、我认为您可能会从中受益。

    请告诉我这是否对您有所帮助! 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我更改了系统配置、我想再次询问要在我的设计中实施的组件建议

    系统包含3个 USB 产品:

    1. HMD (头戴式显示器)-具有 USB 双角色端口的现成产品。

    2.附件盒-由我的设计、具有用作上行端口的内部 USB 设备。 我假设此产品需要 USB 集线器组件/功能。

    3.维护 PC -具有用作下行端口的内部 USB 设备的现成产品。

     

    本产品有两种工作模式:

         标准模式–

    ·      在标准操作期间、HMD 将用作 USB 主机、我们的产品将从 HMD 的 USB VBUS 接收其5V 电源、数据接口为全速/高速 USB 2.0。

    已连接标准模式的系统图。

     

    2.     维护/充电模式–

    ·      在此模式下、PC 将作为 USB 主机(DFP)连接到附件盒、PC 将提供 VBUS 并作为全速/高速 USB 2与 HMD 和 USB 器件进行通信

    已连接维护/充电模式的系统图。

    谢谢、

    Shlomi

     

    e2e.ti.com/.../Standard-_2600_-Maintenance-Charing-Mode.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    仅为了澄清您的说法、您希望系统同时从 HMD 接收功率、并向 HMD 提供源功率? 术语而言、这称为双角色端口(DRP)。
    2.所有三款 USB 产品是否都能用作 DRP?
    三个端口是否都是 Type C 端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    查看我的答案:

    仅为了澄清您的说法、您希望系统同时从 HMD 接收功率、并向 HMD 提供源功率? 术语而言、这称为双角色端口(DRP)。

    在标准模式期间、HMD 将为附件盒供电、而在维护/充电模式期间、HMD 将通过附件盒从充电器/PC 获取电源。 DRP 是我在描述和工程图中使用的确切术语。

    2.所有三款 USB 产品是否都能用作 DRP?

           否 只有 HMD 是 DRP 器件。 PC 仅为 DFP、附件盒中的内部 USB 设备仅为 UFP。

    三个端口是否都是 Type C 端口?

    只有2个 Type C 端口、1个用于 PC/充电器连接、1个用于 HMD 连接。 附件盒内的 USB 设备在内部连接时没有连接器。 在工程图中再次查看、以更好地了解配置。

    我认为附件盒内部应该具有一个内部 USB2集线器功能和用于 HMD 双功能的 USB 开关。

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    我没有意识到该器件将用作 DRP。 在这种情况下、您将需要使用 TPS6598x PD 控制器、因为这些是唯一提供 DRP 功能的器件。 我建议使用 TPS65986

    对于内部 UFP 器件、您将需要使用 TPS65986、我们也没有仅用作 UFP 器件的 Type-C 控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我将关闭这一话题、因为我在几周内没有听到您的声音。 如果您有更多问题、请通过回复或启动另一个主题再次打开此主题。 如果您认为我对您的原始问题有所帮助、请单击"已解决我的问题"