请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LV012A 主题中讨论的其他器件:DS90LV011A、 SN64BCT25244
您好!
我将 DS90LV012ATMF 用作50MHz 时钟缓冲器。 我想使用它来驱动50R 输入。 驱动器是否能够在不降低 MTBF 的情况下在此类负载下运行? 我无法从数据表信息中证明它的适用性、因为它没有提到任何有关驱动强度的信息(仅提到100mA 灌电流)。
此致、
Lefteris Loghis