This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:TMDS442应用设计

Guru**** 2573915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS442, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711760/tmds442-tmds442-application-design

器件型号:TMDS442
主题中讨论的其他器件: PCM9211

你(们)好  

我有应用想要使用 TMDS442来获得更多的 HDMI 输入、我想知道 TMDS442 2output 同时工作、如果是、如何设置?

如果我只想使用输出音频源、如何进行设计?

TI 能否应用 参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDS442是一款4至2开关、因此默认操作下两个输出同时工作。 TMDS442是一个开关、不应影响流经器件的音频数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMD442有任何 EVM 可以申请我们的测试、浏览 TI 网站看不到任何参考设计。
    否则、HDMI 开关器件也无法测试 EVM。

    TI 是否推荐在 HDMI 切换后使用哪一个音频编解码器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了我之前的帖子:TMDS442不会同时驱动两个输出。  

    一些客户使用了 PCM9211、但我建议查看我们的产品系列、以查找适合您需求的音频编解码器(TI 音频编解码器链接)。

    TI 编解码器: www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与此类似、但这是 OrCAD、 Allegro 可以打开、但 AD6无法打开  

    e2e.ti.com/.../CC13xxEM_2D00_7XD_2D00_4251_5F00_1_5F00_1_5F00_0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发布的原理图似乎适用于射频应用、我不确定您所指的相似性、我是否遗漏了什么? 您能否提供应用的简单方框图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否需要针对您遇到的问题提供支持? 如果是、请回复并提供任何更新、以便我们进一步帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要 EVM 进行测试、但我没有看到任何 EVM 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们在 TI.com 上没有发布适用于该器件的 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要自行设计 EVM、在 HDMI 开关之后、我们需要 一个仅处理音频的编解码器、TI 有许多音频 编解码器可以 推荐一些产品供我们 参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在要求获取 EVM/参考设计文件? 我将通过我们的音频编解码器通知小组、他们应该能够为您提供进一步的帮助。