This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041原理图检查、供客户使用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688333/tusb8041-tusb8041-schematic-check-for-customer

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: AM5706

大家好、

我的客户使用 TUSB8041连接到 AM5706、电位很大。 实际上、客户只需要 USB2.0、但我们只有 USB3.0和 USB1.1、因此我们深入了解 TUSB8041。 感谢您的支持、您能帮您仔细检查原理图!

同时、需要双确认两个重要问题:

1.还请帮助再次确认 R1109、C819、R1111值? 数据表和参考原理图之间似乎存在一些差异。 也需要专家帮助确认。

2.对于每个端口、客户不使用5V VBUS、这是否正常(如果从器件已自行供电)?

e2e.ti.com/.../AM5706-_5F00_-P11_2D00_USB.pdf

 此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    反馈:

    R1109应为10K
    C819看起来正常、但可能需要根据系统中的电压斜坡时序进行调整
    应将 TEST 引脚拉低
    下游端口是否永久连接到器件?
    从功能上来说、这看起来不错、但如果客户对 USB-IF 标识感兴趣、则需要:
    -通过 EEPROM 标记永久连接的端口
    -将 FULLPWRMGMTZ 设置为高电平,因为它们不执行电源管理
    -实施过流报告

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的支持! 所有从器件都可能需要插入/拔出、但不会永久连接到 TUSB8041。 那么、这有什么问题吗? 客户提出的另一个问题是 、为什么数据表和参考原理图中的 R1109、C819、R1111参数值现在是相同的?  有没有对差异进行特别考虑?

      

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    哪些参考原理图与数据表不同? 我无法识别该文档。 这些组件值可能会因应用而异、但数据表中的值是标准默认值。 下游端口在功能上只能是 USB 2.0、但如果应用程序要兼容 USB-IF、则需要支持 USB 3.0的集线器的外露端口来支持 USB 3.0。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的支持! 下面的链接显示了我提到的参考原理图:

    http://www.ti.com/tool/TIDEP0046

    因为您可以将其打开、可以看到其中的原理图。 USB_VBUS 引脚上的下拉电阻在这里是16k Ω、但数据表中没有显示10k Ω。 以及

    此处使用的 USB_R1为8.25k Ω、但数据表中未显示9.53k Ω、因此它们为什么会出现? 是否有任何特殊考虑或应用要求、以使其与数据表要求不同? 客户想知道、他们为什么需要关注哪些内容?

    BTW、根据以下客户原理图、他们能否连接4个 USB2.0器件并正常工作? 所有这4个 USB2.0器件都可以插入/拔出、但不能永久连接。 那么、如果原理图符合上述应用要求、会怎么样呢? 如果需要、是否需要考虑软件来实现此应用要求?

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    抱歉、我错过了客户的原理图。 请参阅下面的、谢谢。

    e2e.ti.com/.../4251.AM5706-_5F00_-P11_2D00_USB.pdf

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    好的、此参考设计是由一个专门针对 Sitara 处理器的不同团队完成的。  USB1_DRVVBUS 信号上的16K 电阻是因为 USB1_DRVVBUS 是3.3V 信号、而不是典型的5V VBUS 输入。  GRSTz 上增加的电容器可能会解决系统中更长的电压斜坡时间、较低 的 USB_R1值将增加 USB 2.0驱动强度、从而提高眼图高度、从而克服更长的 PCB 布线/布线中的其他器件。

    由于客户应用使用 USB1_DRVVBUS 信号来驱动 USB_VBUS、R1109应为16K、其他两个组件将因客户布局而异。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    感谢您的支持。 您是否能帮助检查客户的以下问题、谢谢:
    1.如果所有4个 USB 下行端口都是 USB2.0、TUSB8041上行端口能否在 USB3.0中工作(使用 USB_SSxxx_up 信号、但不使用 USB_Dx_up 信号)、或者也可以在 USB2.0中工作? (注意、正在处理的控制器可以支持 USB3.0)
    2、如果 USB 下行端口在 USB2.0中工作、在 USB3.0中工作、上行端口肯定会在 USB3.0中工作、对吧?

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    TUSB8041将以 USB 3.0和 USB 2.0的速度同时上行连接、但 USB 2.0流量始终通过 USB 2.0连接路由、USB 3.0流量通过 USB 3.0连接路由。 总线之间没有转换。

    1.是的、它将连接到 USB 3.0、但如果下行端口全部是 USB 2.0、则不会通过 USB 3.0发送任何数据。
    2.是的,是的。

    此致、
    JMMN