This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:需要热阻值

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710406/pca9306-q1-thermal-resistance-values-needed

器件型号:PCA9306-Q1

请为此部件提供 Theta JB 和 JC 值。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alison、

    我向我们的热建模团队提出了热性能要求。 当我听到他们的反馈时、我会告诉您。 (注意:返回时间最多可能需要2周、具体取决于队列中的其他请求数量。)

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alison、

    热结果如下:

    -Bobby