This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:将 HU IC 和 HD3SS3220配置为 DFP

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689143/tusb8041-configuration-of-the-hu-ic-and-hd3ss3220-as-dfp

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

您好!

我正在设计一个由 USB 3.0集线器(TUSB8041)、两个板载 USB3.0器件和两个 DFP USB3.0器件组成的系统、使用 HD3SS3220作为 DFP 进行 USB3到 C 的转换。

我有一个简单的问题。

有两个集线器端口连接到板载 USB3.0器件、两条 TX 线路中的 DE USB 系列100nF 电容器上都需要此连接、我在 TX 集线器侧和 TX 器件侧、这是正确的吗?

另一方面、两个集线器端口连接到 HD3SS3220以进行 Type C 转换、这100nF 电容器不需要这些端口、对吧?

此外、USB 集线器的主机连接是通过 USB Type C 实现的、因此将 在此处放置另一个 HD3SS3220、同样、我认为不需要100nF 电容器。 请确认我的假设是正确的。

请查看随附 的 HD3SS3220作为 DFP 配置、 HD3SS3220作为 UFP (HOST_PAGE)和 TUSB8041配置的原理图页面。 您能否确认 IC 配置正确?

在两个系统上、我们都使用 GPIO 配置、并且在集线器过流或电池充电中、特性未标记。

此致、

e2e.ti.com/.../2330.HUB.pdfe2e.ti.com/.../DFP.pdfe2e.ti.com/.../UFP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安

    TUSB8041和 HD3SS3220的配置似乎正确。 要回答您的问题:

    1)是的、集线器和板载 USB3.0器件 TX 线路都需要100nF 电容。
    2)否、连接到 HD3SS3220的两个集线器端口必须在 TUSB8041和 HD3SS3220 TX 端都具有这些100nF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的快速响应。

    我将查看 HD3SS3220数据表(第24页)的图10。 在图10中、我看到任何数据线路上都没有100nF 电容器。

    ¿您能 确认是否需要100nF 电容器吗? 我们已经有一个将 HD3SS3220用作 UFP 的设计、我们无法放置电容器、它工作正常。 还是由于集线器而需要电容器?

    集线器的主机侧还必须有100nF 电容器?

    此致、

    谢谢、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juanjo,

    是的、TUSB8041和 HD3SS3220之间需要100nF 的电容。 这些电容器在 USB 规范中规定的每个器件发送器上使用(请参阅下图)。  这也适用于集线器的主机侧。   

    两个器件之间的 TX 线路上可能有足够的电容来满足此规范的下限要求、但我仍建议放置100nF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Malik。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是 Sorry Malik、我必须问。

    那么、为什么在所有 HD3SS3220应用方案上都没有显示这个100nF 电容器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mi Malik

    请找到以下 TI 支持论坛链接、您的大学告诉我这些链接不是必需的(几乎是最后一个答复)
    e2e.ti.com/.../633029

    我想知道如何使用这些帽来进行加工。

    此致、

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juanjo,

    很抱歉、我在之前的帖子中不正确。 对于 HD3SS3220、您只需要在开关一侧使用交流耦合电容器。 因此、可以在 TUSB8041和 HD3SS3220之间没有交流电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    非常感谢。

    此致、

    Juanjo