This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25741:电源多路复用器实现

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709863/tps25741-power-mux-implementation

器件型号:TPS25741

大家好、

是否可以 通过电源多路复用器实现支持5V、12V 和20V 的电压?
我认为 以下选项 支持"5V 和12V"或"5V 和20V"。



您是否建议直流/直流实现满足该要求?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    您可以使用类似的方法来进行此设置。 如果您需要支持两个以上的电压、则需要使用直流/直流电源、并使用'741上的控制引脚来控制输出电压。 您可以使用 POL 引脚来控制外部多路复用器、因为它的 z 值高或低、具体取决于电缆的方向。

    请告诉我这是否能回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您的回复。
    我了解在支持两个以上的电压时、建议使用以下"直流/直流实现"。



    >您可以使用 POL 引脚来控制外部多路复用器,因为它的 z 高或低,具体取决于电缆的方向。
    我相信您刚才提到 的 POL 引脚 是关于 USB 信号的多路复用器控制 、而不是电源多路复用器控制。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    是的、您的理解是正确的。 POL 引脚用于控制连接到超高速线路的多路复用器。 它不控制电源多路复用器实现。 我想您曾问过如何在集成超高速 MUX 的情况下实现3种不同的电压。 我不知道您想要使用电源多路复用器实现、但添加了第三个电压。

    我不知道如何使用电源多路复用器实现来支持5V、12V 和20V、我建议不要这样做、因为我不知道它是否100%正常工作。