This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012AQ-Q1:开路输入故障保护、输出低电平

Guru**** 687780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688235/ds90lt012aq-q1-open-input-failsafe-for-output-low

器件型号:DS90LT012AQ-Q1

你(们)好

我们参考 AN-1194应用报告。

http://www.ti.com/lit/an/snla051b/snla051b.pdf

在本用户指南中、有外部失效防护的示例图、如图3所示。

IN+:R1=8K 上拉

IN-:R3 =4.99K 下拉

当发生开路输入失效防护时、这些电阻器值将提供高输出电平。

如果需要输出低电平、是否可以正确地交换 R1和 R3?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果需要输出低电平、则需要按如下方式交换上拉和下拉电阻:
    IN+:R3下拉
    IN-:R1上拉
    这将在 RT 上产生-25mV 电压。 仅交换电阻器仍会在输出端产生高电平、因为您在 RT 上仍具有+25mV 的电压。

    此致、
    相位