请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LT012AQ-Q1 你(们)好
我们参考 AN-1194应用报告。
http://www.ti.com/lit/an/snla051b/snla051b.pdf
在本用户指南中、有外部失效防护的示例图、如图3所示。
IN+:R1=8K 上拉
IN-:R3 =4.99K 下拉
当发生开路输入失效防护时、这些电阻器值将提供高输出电平。
如果需要输出低电平、是否可以正确地交换 R1和 R3?
贝斯特雷加兹