This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:VCC1、VCC2功能模式相关性

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688031/iso1540-vcc1-vcc2-functional-mode-correlation

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:ash

数据表第20页上的功能模式、用于指示电源状态以及输入和输出条件。 所述的 VCC1和 VCC2电平(2.1V 或2.8V)似乎与第6页列出的运行条件不一致、我们发现第20页列出的2.8V 与第6页的运行条件中的值之间没有相关性。

您能对此进行澄清吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ash、

    感谢您告知我们数据表表表表2中提到的电压(2.1V 和2.8V)在其他地方未进行说明或参考。 这些是 UVLO 电压、其中2.1V 是 VCC (UVLO-)、2.8V 是 VCC (UVLO+)、我了解数据表中的其他地方没有提及这些电压。 我将与团队合作、看看这两个参数是否可以添加到建议的工作条件中、或作为表2旁边的注释进行解释。

    再次感谢您的参与。


    此致、
    Koteshwar Rao