Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3411 您好,团队
我的客户正在基于我们 的 HD3SS3411设计 PCIe 多路复用器。 在我们的数据表中、图4显示了放置交流耦合电容器的典型方法。 但客户希望在主机端再添加一个连接器。 请参阅下图中的结构。
从图片中可以看到、它们添加了一个连接器、如红色圆圈所示。 因此、客户想知道、当他们添加此连接器时、他们是否需要添加额外的交流耦合电容器、或者他们仍然可以放置电容器、如图4所示? 谢谢。
此致、
韦恩