请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2514A 主题中讨论的其他器件:TPS25810
尊敬的 TI 专家:
我需要使用 USB C 设计一个适配器5V3A
对于所有连接到的器件、输出是具有固定值3A 的 USB C。
您能指导我一个设计来解决这一要求吗?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.