This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982 D+/D-禁用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711456/tps65982-tps65982-d-d--disable

器件型号:TPS65982

大家好、团队、

TPS65982能否在 TPS65982上电时禁用 D+/D-? 我们可以使用0x28系统配置寄存器的 USB RP 启用吗? 我的客户希望在不使用 D+/D-通道时通过 TPS65982禁用 D+/D-作为开关。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yone - San、

    是的、没错。 客户可以禁用 USB RP 以禁用通过 USB D+/D-多路复用器的通道。 您可以在未使用时将这些引脚悬空。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric