This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E1B04:焊盘图案数据

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687398/tpd1e1b04-land-pattern-data

器件型号:TPD1E1B04


您好!

阻焊层间隙的 recommended 值是多少?

此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊塔比-

    感谢您的提问;我们正在研究此问题、并将尽快为您解答。

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊塔比

    正如数据表中所述、该数据表基于您的 PCB 制造商、但我们有一条建议。

    "请查看您的电路板制造场所以了解阻焊层开孔、但通常 NSMD 开孔比引线指垫的尺寸大0.1mm 至0.14mm。 对于0.5 mm 的引线间距、建议在每侧的所有焊盘周围设计阻焊层、间隙为0.05 mm 或更小、因此请咨询您的电路板制造场所以了解容差要求。"

    同样、这一切都基于 PCB 制造商而非 TI。 只要电极垫不短接在一起、它就可以工作。

    此致、

    Cameron