This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25741A:峰值功率设置

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25741A, TPS25741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710187/tps25741a-peak-power-settings

器件型号:TPS25741A
主题中讨论的其他器件: TPS25741

大家好、

数据表第1页显示了以下内容、但我无法理解为什么 TPS25741A 的峰值功率设置高达81W。
----------------------

----------------------

我相信75W (15W x 5A)是正确的。
您能告诉我 81W 值的背景(计算)吗?

此致、
雅丽塔/日本地区

----------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    81W 实际上是最高允许电压容差下的"峰值"功率。

    (15*1.05 + 0.5)* 5=81

    请告诉我这是否能回答您的问题! 如果是、请单击 此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢你的答复。
    在您评论的案例中、为什么 TPS25741的"峰值"功率设置被称为100W?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    与 TPS25741A 一样 、100W 实际上是 TPS25741在允许的最高电压容差下的"峰值"功率。

    (20*1.05 + 0.5)* 4.64 = 99.7W

    请告诉我这是否能回答您的问题!