请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25741A 主题中讨论的其他器件: TPS25741
大家好、
数据表第1页显示了以下内容、但我无法理解为什么 TPS25741A 的峰值功率设置高达81W。
----------------------
----------------------
我相信75W (15W x 5A)是正确的。
您能告诉我 81W 值的背景(计算)吗?
此致、
雅丽塔/日本地区
----------------------