This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:双 DSI 转双链路 LVDS 输出像素格式

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686454/sn65dsi85-dual-dsi-to-dual-link-lvds-output-pixel-format

器件型号:SN65DSI85

尊敬的先生:

我们正在开发4K 显示屏。
我们的微处理器包括一个高达4096x2160像素的双通道4线 DSI。
我们的 TFT 输入是一个1920x1920像素的4通道 LVDS 接口。
 
您是否有任何分辨率为1920x1920的 DSI 转 LVDS 桥接 IC?

提前感谢、
奥斯卡·E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    以下是支持 DSI 器件的最大分辨率:

    此致、

    I.K.