This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:锁定时间

Guru**** 2520740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685944/lmh1218-lock-time

器件型号:LMH1218

我正在尝试获取有关锁定时间的更多信息。 是否有人测量过锁定时间?

数据表指出、锁定时间为"从检测到的信号到确认的锁定"。 什么确切地定义了"检测到的信号"?是否有时间估计?

我提出的原因是、我们正在研究使用 FPGA/VCXO 的类似架构、而我研究过的大多数 VCXO 在数百毫秒内具有锁定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denise、

    信号检测是指器件何时检测到输入端有信号。 当 LOS 引脚失效时检测到信号。 因此、锁定时间为从 LOS 被取消置位到锁定引脚 变为激活状态的时间。

    LMH1218器件具有以 SDI 时钟速率运行的板载 VCO、因此锁定速度要快得多。

    此致、Nasser