请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6501 您好!
我们将 SN6501与 750313769变压器配合使用、以生成3.3V 至5V 的隔离式电源。
输入:3.3V、其回路连接接地/底盘
输出:5V、其回路悬空(3 Ph 电压之一。 相对于接地电势的400Vrms)
为了满足 EMI/EMC 要求、我们是否需要在隔离变压器上添加一个 HV 电容器以消除共模噪声? 我们在典型的反激式电路中发现了这些电容器要求。
在数据表/EVM 指南中、我们没有找到任何 EMI 测试结果或建议。
我们需要遵守以下要求。
EN55011传导发射 B 类
EN55011辐射发射 B 类
请告知我们是否有适用于推挽式转换器的应用手册/建议/测试结果可帮助满足 EMI/EMC 合规性。
谢谢、此致、
Chedthan K S