This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:数据表问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709114/tusb213-datasheet-question

器件型号:TUSB213
主题中讨论的其他器件: TUSB212

大家好、

我是否可以知道 TUSB213是否与 TUSB212相同、D2P 和 D1M 需要短接至 D1P 和 D1N?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    对于 TUSB213、D2P 和 D1M 不应短接至 D1P 和 D1N。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    测试时、一旦我们保持 RSTN、TUSB213是否仍然可以绕过信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    TUSB213将在复位期间旁路信号、然而、如果 TUSB213是系统性能的一部分、您可能会看到 USB 断开。