This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:热性能信息

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708537/am26lv32e-thermal-information

器件型号:AM26LV32E

我们的客户要求我们披露 AM26LV32EIPWR 的以下信息。

* Ta=85°C 时功率耗散的绝对最大额定值

*热阻 Ψ JT

*热阻 Theta CA

我们可以获得这些信息吗?

(Theta JA 和 Theta JC、我们可以在数据表中找到)

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi、

    有 AM26LV32EIPWR 的热性能数据。
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 100.8
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 36.1
    Result - Theta JB (标准数据表值) 45.7
    结果- psi JT (标准数据表值) 2.6
    结果- psi JB (标准数据表值) 45.1

    在 Ta 85c 下、最大功耗约为400mW。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您提供这些详细信息。

    这对我们的客户非常有帮助。

    谢谢、此致、

    HIRO