This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:1.8V - 1.8V 转换

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708322/pca9306-1-8v---1-8v-transformation

器件型号:PCA9306

你好。 我想将 PCA9306用作从1.8V lvl 到1.8V lvl 的变压器 I2C。 如果图8中 PCA9306的 DS 中的 VDPU 在此转换中为1.8V、这是正确的吗? 还是非标准情况、IC 变得不可预测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    理论上、将 Vref1、Vref2和 EN (以及上拉电压 Vdpu)设置为1.8V 将允许在每侧存在1.8V 电压的情况下通过器件进行通信。 但是、由于转换器的导通 FET 性质、总线的任一侧只有在器件被禁用时才会被电容隔离。

    如果您尝试分离总线电容、缓冲器会在器件运行时允许在两侧进行电容隔离。 这是您要尝试做的吗?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我不关心电容、所以我认为它应该起作用